结果:找到"立创eda 异常 网络不通",相关内容1000条
  • 建议立创EDA绘制原理图放置网络标号时能够自动选中文字内容
  • 如上图,我想放置一个网络标号,点击工具后,会弹出一个默认名称为“NET1”的网络标号,但是这个名称没有被选中,往往用户不会直接采用这个名称,需要调整,这个时候就需要先选中“NET1”内容,在进行修改,能够优化一下,使用网络标号功能后直接默认选用网络标号名称,这样用户端就可以直接修改名称内容了,效率会提升不少,谢谢!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 标号 自动选中 发帖人:Bsyang 发帖时间:2024-03-27 12:18:00
  • 打板回来地不通
  • 上周打了一块开发板。地没拉线,是直接覆铜的。全程都是使用立创eda专业版。完成后,进行了DRC检查,全部通过。下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。请问需要提供什么资料进行验证与排查?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: eda 发帖人:xiaohuihui 发帖时间:2022-11-07 10:07:00
  • 立创EDA专业版过孔没有网络能不能DRC检查出来
  • 过孔放到GND铺铜上,不知道为什么没有自动成为GND。DRC检查也没有任何警告,,,,这个也太弱了。板子做回来了才发现
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 专业版 DRC 过孔 发帖人:遗忘的看门狗 发帖时间:2022-09-26 12:14:00
  • 导出网表异常
  • 选择-工程-导出-网表-PADS(.ASC),后到相应文件找不到网表文件,只能在系统中找到一个快捷方式。保存了网表,但是到相应文件夹找不到网表文件。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PADS表导出 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-15 16:37:00
  • EDA专业版3D模型导出零件异常
  • RT,3D模型使用了一个HC-SR04,PCB设计过程中3D查看是正常,导出STEP文件后就出现异常了,少了一个头,我尝试更换的打开软件,Solidworks和Fusion360都异常,应该是文件的问题,望工程师帮忙解决,谢谢↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是立创EDA的3D预览显示的,正常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是导出后异常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 3D EDA 发帖人:EricZhang 发帖时间:2022-08-23 22:55:00
  • 网页版,网络捕获,对正不正常BUG
  • 版本为当前网页版本,操作设备网络为1mm,以及0.2mm出现的问题,鼠标中心点不能对准网络交叉点,自动捕获功能一直,辅助定位在一定的偏移位上,不能正常的辅助捕获在网络的交叉点上,使用了对齐功能来修正,还是歪的。。。。我需要的是对准网络交叉点来作为定位点,画出一条准确尺寸的线路,现在出现了不能准确定位到网络交叉点后,软件一直在辅助捕获一个有偏差的点上。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 页版,捕获,对正BUG 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-16 04:56:00
  • 立创eda画pcb时,网络标号的显示问题
  • 立创eda画pcb时,网络标号的显示不清晰,顶层和底层的网络标号显示在一起了,看着不是很方便,有什么方法解决吗?求助大神
  • 所属专栏: PCB设计 标签: eda 电路板 标号 发帖人:有才电子DIY 发帖时间:2019-06-24 00:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: